This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

基于OPA695的反向放大电路,遇到了一些问题。

Other Parts Discussed in Thread: OPA695

电路图如图所示,是按照DATASHEET画的两级反向放大电路,输入信号为30ns 脉宽、36kHz脉冲波。幅值100mV到1V不等。

第一级放大良好。

第二级遇到了如下问题。

1、刚上电时,用示波器观察输出信号,出现了很严重的自激振荡。

2、持续几秒之后,输出信号变为和前级同向的信号。幅值并没有放大了。此时有一种芯片烧了的味道,鼻子能闻到。

3、再次断电,开电,依旧是和前级同向的信号。无法解决。

更换芯片后,重复123。

想知道为什么会出现这种问题。

PS、之前这个电路是可以用的。新到了一批芯片换上去就这样子了。 想知道是否是芯片的问题(买到了假的芯片)。

  • b不要轻易怀疑芯片的质量问题, 

    先查查你的电路或者焊接有没有问题, 比如输出短路啦...

  • 看电路没什么问题。

    是先要检查焊接上的问题,有时候测试的时候也会有不小心将两脚短路了的情况。

    关于是否 买到假芯片,这要看购买渠道。 看是否通过TI授权代理商购买的。

  • 您好 板子一直存在自激振荡的问题,幅值很大,有时甚至会烧坏芯片。请问一般这种问题会是什么原因导致的?

  • 亲;这个料本身并不会自激,自激通常也不至于损坏。

    你描述的情况,通常是你在板上带了载或输出线比较长。而PCB的信号与电源地线没有分离,

    建议按此查下,分离信号与电源地后再试试。

    另外;啥事都是病从口入。建议理顺采购渠道。最近市场供应非常紧张,原厂真实供货周期普遍达到了一年的水平。除非是象digikey这类和原厂指定零售渠道和一级代理;已经基本没有机会拿到合格真货。切切!

  • 用了两级放大电路, 输入200mV的100kHz脉冲信号,第一级放大芯片直接烧毁。我也不知道怎么办才好了~很难过。

  • 自激不会直接导致芯片烧毁。有没有看下是不是电源对地短路了?

    或者先申请样片呢。http://www.ti.com.cn/product/cn/OPA695/samplebuy

  • The end customer associated with your order is not eligible to receive free sample orders. 申请样片是什么意思啊
  • 亲;如果用1:1探头直接测试的话。运放在测试时是会直接烧掉。建议用10:1探头去测量。

  • 探头是没有问题的 用的是固定10比1的探头。

  • 上电的时候我会检查每个引脚的电压, 上电之前也会用万用表测试电源地是否短路。所以电源的问题应该可以排除。就十分的奇怪。