This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
电路图如图所示,是按照DATASHEET画的两级反向放大电路,输入信号为30ns 脉宽、36kHz脉冲波。幅值100mV到1V不等。
第一级放大良好。
第二级遇到了如下问题。
1、刚上电时,用示波器观察输出信号,出现了很严重的自激振荡。
2、持续几秒之后,输出信号变为和前级同向的信号。幅值并没有放大了。此时有一种芯片烧了的味道,鼻子能闻到。
3、再次断电,开电,依旧是和前级同向的信号。无法解决。
更换芯片后,重复123。
想知道为什么会出现这种问题。
PS、之前这个电路是可以用的。新到了一批芯片换上去就这样子了。 想知道是否是芯片的问题(买到了假的芯片)。
看电路没什么问题。
是先要检查焊接上的问题,有时候测试的时候也会有不小心将两脚短路了的情况。
关于是否 买到假芯片,这要看购买渠道。 看是否通过TI授权代理商购买的。
您好 板子一直存在自激振荡的问题,幅值很大,有时甚至会烧坏芯片。请问一般这种问题会是什么原因导致的?
自激不会直接导致芯片烧毁。有没有看下是不是电源对地短路了?
或者先申请样片呢。http://www.ti.com.cn/product/cn/OPA695/samplebuy