Other Parts Discussed in Thread: OPA656, OP07, LM358
用OPA656做了个减法器电路,OPA656芯片是正常的,我用信号发生器发出信号,电线接到运放的输入端,然后输出就出现了一堆乱七八糟的波形,但是如果先经过一个别的运放跟随一下信号,再接到OPA656,减法器就正常工作。怀疑是我用的电线比较长?(不到1米)导致电线上的电感和OPA656产生了谐振。
从网上查找解决谐振的方法,说在反馈电阻上并联一个pF级的电容,我并联了一个5pF的,但是没有效果。
请教一下大神们到底如何解决这个问题