This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

运放选型与推荐

运放参数要求

U1的参数要求:

失调电流需要fA级别,失调电压uV级别,输入电阻G级别,带宽G级别;

U2的参数要求:

失调电压nV级别(失调电压可调nV级别也可以),失调电流nA,输入电阻几百M,带宽500M以上;

U3的参数要求:

带宽500M以上,失调电压几uV或以下的,失调电流u级别的。

  • 失调电流需要fA级别,失调电压uV级别,输入电阻G级别,带宽G级别;
    相信你找不到这样的器件的. 建议重新设计电路来达到性能要求
  • 根据您的选型描述,没有能同时达到这几个要求的运放产品哈。
    比如U3,带宽500Mhz以上,输入失调电压至少0.25mV。
  • 假如真有这样的器件,相信也肯定非常非常贵,肯定不会用的。你需要放大什么东西呢?要求这么高
  • 说一下应用的背景吧,根据应用背景给您推荐合适的器件。
  • 您好, 我们是在设计一款激光雷达的产品, 接收光的PD光电流在PA-nA量级, 希望通过电荷积分放大器对光电流信号积分放大,然后通过ADC采集,调制光的频率/带宽在50Mhz以下,25Mhz 典型值。 但是由于光电流信号太弱,AMP的带宽和信号强度是矛盾的,所以需要通过增加积分时间,或者增加电荷量来提高输出信号的幅度,使得信号被ADC采集到,同时尽量减少噪声的影响。
    1. 请问电荷积分放大器是对电流的积分,还是电压的积分?
    2. 电荷积分电路计算是按照如下公式吗? Q=I*t,Uout = Q/C, C 是反馈电容,Q是电容里积累的电荷?
    3. 对于输入是pA-nA级光电流,电源噪声,运放噪声等对信号的SNR有多大的影响?

    希望TI帮忙推荐合适的器件,帮忙解决这个问题。