This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

OPA847 作PIN光电二极管放大 噪声太大怎么办

Other Parts Discussed in Thread: OPA847

信号为1-10ns OPA847接 +5V 和-5V

问题是实际测量时 电源影响太大怎么办

电路设计如图

模拟如图

但实际示波器显示如下

在OPAMP关闭时 蓝色为输出信号

opamp 通电打开时 信号如下

请问这是什么原因造成的, 有什么改善方法吗?

继续帮助!!!!!!希望各位有任何想法请立即点明!!!!感谢!!!!!

  • 亲;你在画PCB的时候;少给PIN画个屏蔽圈。加上就好了。
  • 谢谢,我去试试看

    update: 屏蔽圈加上之后信号部分确实有变清晰, 但是前后的"振荡"依旧存在,请问有什么改进方法吗? 是否是因为opamp的电源的原因啊?

  • 您好, 加了屏蔽圈之后信号却时有变清晰

    但是前后的“振荡”依旧存在 请问有什么原因吗?

  • 模拟的图像里振荡还好,只是有点过冲,实际测试的话,可能您的反馈走线的寄生电容差不多能达到您目前的补偿电容大小,所以将这159f电容去掉再测试一下,看是否有所改善。
  • 您好, 噪音问题解决了,谢谢, 但是发现了新问题。

    请问您知道为什么加在photodiode上的反偏电压的数值会影响信号输出的数值吗?

    OPAMP双电源+6V,-6V供电,photodiode测得的数据如下(Channel 2)

    第一个问题是 在反偏电压小于7V时 初始信号为+4.8V(图1)而在反偏电压大于7V时初始信号为-6.8V(图2)

    第二个问题是 在反偏电压小于5V时 闪光灯输出信号为负(图3),而大于5V时为正(图2)

    第三个问题是 Laser信号只在 电池7V供电时测得过一次 并且不准确(图4)

    请问您知道为什么吗?

    图1

    图2

    图3

    图4