This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

OPA547F发烫

Other Parts Discussed in Thread: OPA547

使用OPA547F搭的功率运放,电路图如下,输出电流限制的100mA,实际在空载下测试功能正常,但是芯片很烫。

PCB中覆铜面积不是很大,想请问下:

1.这种状态正常吗?

2.什么原因导致的发烫?

3.芯片的散热壳体需要接地吗?

4.有没有什么解决措施降低发热?

  • 算一下散热吧,最大静态电流15mA左右,±15V供电,静态功耗大约450mW,TO-220封装的θJA是65°C/W,温升大致30度,做好散热处理吧。
  • 亲;为功放加散热器了吗?多大?
  • 感谢您的回答。

    凭手感发热大概80度样子吧,这种空载下发热正常吗?

    目前没有加散热片,自然散热。芯片散热壳体需要接地吗?

    限于板子结构和空间打算加导热垫片,不确定效果如何。

  • 亲;80度可是会烫泡的呕!注意安全!没装散热器时;温度高也是正常。
    关于散热器;可以悬空。用导热垫;也是不错的办法。
  • 输出幅值多少?—+-15V供电,输出10V的话,100mA那么即为1W的功率,theta Ja为65C/W,这样的话Tj=65+25=90度(室温25度)。 芯片的thermal pad需要接地提高散热。
    另外,OPA547内部有过热保护电路,结温超过140度的话会触发内部保护电路,输出disable。
    或者OPA547有使能端ES,如果应用中不是连续输出的话,可以通过使能端使其进入低功耗状态
  • 感谢您的解答。

    您提到的“thermal pad需要接地提高散热”,目前状况是没有大面积的地线覆铜,用导线将thermal pad短接到AGND会改善发热吗?谢谢了

x 出现错误。请重试或与管理员联系。