This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

1ns脉宽、频率为10kHz的脉冲信号的放大用什么运放合适呢?

Other Parts Discussed in Thread: THS3201

我手上有THS3201  转换速率为9800/6700 V/us  还没有搭建电路  不知道合适不合适

  • 楼主能否上传一下原信号的示波器截图?原信号的上升/下降的最大斜率是多少?信号幅度是多少?是否有直流成分?

    信号源是什么特性?最好能够上传信号源的手册或者等效模型,方便分析。

  • 从楼主的贴图看,信号的最大斜率大概是 300mV / 25ns = 12V / us。楼主选择的运放的slew rate指标完全能够满足应用要求。在满足slew rate的前提下,楼主可以关注 settling time这个指标。

  • 您好!非常感谢您的热心回答啊!我想补充一下上面的那个图  那个图是示波器探头衰减10倍后的所得,并且我最终想要产生的是脉宽为1ns的脉冲,而我所想要产生的脉冲是通过FPGA引脚输出的是3.3V的LVTTL信号。目前,1ns的脉冲信号还没有产生,想着先把脉冲放大电路做好。LZ实在是第一次做这玩意儿,还请您多指教一下啊!按照实际的3.3V/1ns=3300V/us  这样的话,还合适吗?还有我想请问一下,实际信号的最大斜率与运放的slew rate指标要满足怎样的关系才可以使信号输出完整呢?

  • 1、首先,请楼主帮忙确认下问题信息。楼主的意图能否这样描述:

    楼主给出的图是通过示波器X10档获得的,信号峰值为340mV。需要进行放大整形,然后送至FPGA,通过FPGA输出脉宽为1ns的脉冲。

    2、确认一个问题:

    楼主感兴趣的是脉冲的时间?还是峰值?还是能量?

    3、”还有我想请问一下,实际信号的最大斜率与运放的slew rate指标要满足怎样的关系才可以使信号输出完整呢?“

    运算放大器的Slew rate 应该能够大于信号的slew rate。

  • 您好!我查看了一下THS3201的setting time   0.1% 对应的是20ns  0.01%对应的是60ns,这样的话,要想实现1ns脉宽的放大是不是不合适啊?

  • 需要根据楼主的应用要求和感兴趣的信号而定。请先回答上述问题。谢谢!

  • 1 是的  示波器X10档获得的  信号峰值为340mV。需要进行放大整形,然后输入到另一个器件里, 而整个脉冲信号的产生是由FPGA内部和引脚输出的。

    2 我感兴趣的是的脉冲的时间,上升沿和下降沿要尽可能的小,最大占总脉冲的2/3。

    3这个问题,我看明白了,但我还想问一个问题,这个有没有比例关系呢?比如说,实际信号的最大斜率为 3V/us ,则运放的slew rate至少为3的多少倍是放大效果最好呢?

  • 只要比信号的斜率大即可。我们大多数的运算放大器都能满足这个要求。

    可以先通过运放放大,然后使用比较器整形。