大家好,
目前在调试一款TI的功率放大器,用做音频输出。(主控是3798c,通过iis接口将音频数据传输给TAS5720,然后转换成音频输出到喇叭)
目前测试发现主控这边的IIS对应的BCLK,DOUT,WS,MCLK都有波形了,但是喇叭没有声音,怀疑是TAS5720功率放大器的寄存器配置不对
当前的TAS5720寄存器配置如下:
Device ID (0x0): 0x1
Power Control (0x1): 0xfd
Digital Control 1 (0x2): 0x4
Digital Control 2 (0x3): 0x80
Volume Control (0x4): 0xcf
Analog Control (0x6): 0x55
Fault Config&Status (0x8): 0x0
Digital Clipper 2 (0x10): 0xff
Digital Clipper 1 (0x11): 0xfc
用的都是默认配置(因为不知道那些配置需要修改)
麻烦知道的人帮忙提供一份能正常工作的寄存器配置。谢谢!
或者简单讲下哪些寄存器需要配置,我这边自己试试看。