This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

多个iso124电源问题

Other Parts Discussed in Thread: ISO124

使用多个iso124隔离电机控制信号,每个ISO124的输入输出电源是否都需要独立?即若24V电源输入,需要±12V给ISO124供电,是否需要12个稳压模块分别给ISO124供电?谢谢!

  •  如果每一路都需要完全隔离,那每一个都需要各自的电源模块

    如果不是, 应该可以共用电源,具体看怎么布线和电路安排哦

  • 首先;ISO124是隔离放大器;需要一次和二次分别提供电源,适合隔离传送频率不是很高的模拟信号,但;通常并不适宜传递数字波形。

    所以;每个ISO124都需要隔离的两组电源供电。

    其次;通常;六路IOS124之间是否需要独立供电,取决于它们之间的地是否相接。同地侧;原则上可以公用一组电源。

    由于不清楚楼主究竟从何处向哪些地方转递控制信号,没法更多建议。建议上图。

  • 十分感谢!我重新看了电机输入要求:“各电机的信号电源(12V)需要相互隔离,各电机的控制信号(±5V模拟信号)需要相互隔离,信号电源与信号共参考地”。所以我使用iso124来隔离控制信号,又用了12个稳压模块(±12V)分别给6个iso124的输入输出供电,又用了6个12V稳压模块给电机信号电源供电(信号电源地和主地没有连接)。所有的iso124输入电源地都分别通过0Ω的电阻和主地相连,所有的iso124输出电源地都分别通过0Ω电阻和6路电机信号电源地(不知道这样算不算满足共参考地的要求...)。然而又查看了iso124的数据手册,发现在典型工作电压(±15V)下最小输入电压是±10V,这样看当工作在±12V时,输入电压范围也不可能降到0V,肯定不满足条件。这样说iso124不符合?(不知道怎么贴图,抱歉,再次感谢您的回复)

  • 您好,

    在典型工作电压(±15V)下最小输入电压是±10V,是指-10V~+10V。iso124的一次侧电源和二次侧电源 需要是隔离的电源,一次侧信号和一次侧电源是共地的,二次侧信号和二次侧电源是共地的。
    贴图是需要上传图片附件才能显示。
  • 好的,谢谢!