This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
lmv751 的spice模型哪里有
楼主你好!
1、请参考TI所有的模型库:
http://www.ti.com/adc/docs/midlevel.tsp?contentId=55102
2、TINAv9 TI中也有LMV751的模型。
您好,我用tina 进行仿真,其中有些器件也没有比如sn74lvc1g14网站上有它的hpsice和ibis模型,我该如何导入到tina中呢
1)目前这个功能比较有限,请楼主参考下面的官方回答:
TINA-TI 能否运行导自其它模拟器的电路?能,TINA-TI 可以从其它 Spice 模拟器导入电路,但只能以 Spice 网络表电路形式导入。要运行 Spice 网络表电路,请从 TINA 菜单中打开 TINA-TI 网络表。选择“工具”,然后选择“网络表编辑器”。打开电路,运行电路分析。
2)sn74lvc1g14可以用7414代替。IBIS模型不能在基于spice模型的TINA中使用。
怎么用其的spice模型生成TI Spice Model的TSM文件,具体就是我下载的spice模型如何生成可以直接调用的器件
楼主请参考下面的应用文档:
http://www.tij.co.jp/jp/lit/an/slva527/slva527.pdf
教学视频:
http://www.youtube.com/watch?v=fHfVsmf6Kvs
您好,一、我按照您提供的方法,使用sn74lvc1g14后缀为lib文件进行操作,第一步就出现了问题,请问如何解
二、请问TINA软件没有穿心电容、锗二极管等?
非常感谢
1、暂不支持hspice,使用7414代替仿真即可。
2、穿心电容可以用普通电容器代替仿真,锗二极管有很多,TINAv9 TI 提供大多数常用的,例如1N4148。
您好,在tina-9中,二极管是可以改参数的,能否有什么资料介绍下,我想是二极管大导通电压变为0.2v,1N4148导通压降为0.5多,该如何改
楼主用的是什么型号的二极管,可以再TINA元件库里面先找一下,有没有对应的二极管。
我用的是BAS40-05(K45 S8)(双二极管封装),导通压降0.2v,不知道tina里面那个可以替代
TINAv9 TI提供BAS40模型。
楼主参考下面方法:
Tools——Find component——输入BAS40——search