Other Parts Discussed in Thread: MPY634
目前尚处在打样阶段,想用MOS管的deep triode区的特性,
实现一个直流电压控制MOS管阻值的效果。
阻值大概需要 百kOhm甚至MEG Ohm,大概什么类型的MOS可以满足这种特性?
能不能给出具体型号?
目前计划先在TINA里,用一个电压源给MOS管的Gate级施加直流电压,
以使Source和Drain极呈现可控电阻特性。
目的是,将该MOS管与普通电阻串联,
置于放大器的反馈回路中,达到调节幅频特性的效果。
放大器的输入信号是10kHz的正弦波电流信号。
从噪声方面考虑,暂时不打算引入数字电位器作为可控电阻。
或者,如果有其他的电压控制电阻的方案,
可以代替MOS管实现该功能,也请赐教。
不胜感激。