Other Parts Discussed in Thread: OPA551
采用OPA551设计电路,在进行65℃高温工作时,发现该芯片的flag引脚出现告警提示,与器件手册信息不符合,希望能提供帮助,确认问题点:
电路设计如下:
常温条件下测试,flag电压(即R637端电压)从0.3V缓慢上升到1V左右,后续拆掉U70芯片测试,此处电压变化相同。
高温工作试验时,运放空载,无负载电阻。
结合高温工作的记录数据,绘制曲线如下:(横轴是测试点,不是时间)
希望能确认OPA551的flag输出设计是否如此,当前测试到的状态是正常,还是故障?