This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

【求助】关于THS4521使用中的一个困惑。

Other Parts Discussed in Thread: THS4521

我用THS4521搭建了一个全差分放大电路,设计的增益是1,但是实际测试的结果是增益为0.5,百思不得其解。

说明:1 :VINN 和VINP是我的输入端,共模电平是0.5V,输入信号差分peak to peak是0.8V的sinewave@512KHz;

             2: Vocm用一个10K电阻和46K电阻形成分压电路,从2.8V电源分得出0.5V;

             3:Vs+为电电源5V,Vs-为Gnd;

             4:VOUTP 和VOUTN是差分输出端,接的是RF303,是一个relay,选择的是RF303;

            5:根据datasheet描述,我的RG=1Kohm,RF=1Kohm;

测试结果:VOUTN和VOUTP端的VCM=0.4V,并且幅度只有输入的一半为0.4V peak to peak,频率对,SNR也ok,就是幅度不对。

疑问:不知道哪里使用得不对。

 

 

 

 

THS4521 application question.doc
  • 你好, 从你的原理图上看貌似没有特别大的问题. 但是看起来输出的共模和Vocm差别有100mV, 超出了指标书规定的5mV范围.

    能否帮忙把后级电路断开,再用同样的示波器测试一下:

    1. 输入端的信号幅度(确认差分输入有0.8Vpp )

    2. 输出端的信号幅度(确认差分输出只有0.4Vpp)

    3. 确定输入的信号的共模及输出的共模.

    4. 确定供电电压是5V.

    如果正如你上面所测的, 能否尝试提高输入共模及Vocm到1V左右, 看看测量结果如何? 谢谢!

  • 原因找到了,是因为powerdown端接反了,但review的时候没有查出来,是因为原理图上器件的symbol上,pd管脚按通常意义理解应该是高有效,而datasheet里面的管脚是pd bar,一看就是低有效,这个不匹配就使得我在review的时候,没有意识到自己犯的错误。