Other Parts Discussed in Thread: THS4521
我用THS4521搭建了一个全差分放大电路,设计的增益是1,但是实际测试的结果是增益为0.5,百思不得其解。
说明:1 :VINN 和VINP是我的输入端,共模电平是0.5V,输入信号差分peak to peak是0.8V的sinewave@512KHz;
2: Vocm用一个10K电阻和46K电阻形成分压电路,从2.8V电源分得出0.5V;
3:Vs+为电电源5V,Vs-为Gnd;
4:VOUTP 和VOUTN是差分输出端,接的是RF303,是一个relay,选择的是RF303;
5:根据datasheet描述,我的RG=1Kohm,RF=1Kohm;
测试结果:VOUTN和VOUTP端的VCM=0.4V,并且幅度只有输入的一半为0.4V peak to peak,频率对,SNR也ok,就是幅度不对。
疑问:不知道哪里使用得不对。