由于中秋、国庆节假期,帖子审批以及工程师回复将会有所延迟,敬请谅解.

This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

opa188仿真问题

Other Parts Discussed in Thread: OPA2188, OPA2333, OPA188

您好,我下载了slau502.pdf文档,里面的仿真图如下:我用opa2188替换opa2333,Vcc改成24V,为什么就实现不了镜像电流呢?输出已经不在是100mA,请问是什么原因呢?非常感谢。

  • 您好,
    感谢您对TI产品的关注,您是采用的slau502.pdf文档中的Figure 2原理 吗,根据手册中第二部分2 Theory of Operation测一下各点电压看下哪里异常
    您的仿真文件没有附上来,可以通过右下角“使用高级编辑器编辑文本”上传仿真文件。
  • 感谢您的回复,我附上slau502.pdf里面的仿真文件,这是没有问题的,仿真也正常。恒流是100mA输出。现在我急切需要知道的是,如果将OPA2333换成OPA2188,输出是否还是100mA?换放大器的目的是因为OPA2188的供电电压比较高,这样的话我用24Vdc供电,输出的compliance voltage也比较高,驱动负载的能力也比大很多。盼复!Tina Sim FINAL_NTF2955.TSC

  • 抱歉,回复晚了。根据slau502.pdf文件第2.3 Compensation Components部分,首先需要确定第一和第二阶段的补偿元件(第一级的补偿元件是R2、R3和C6,第二级R4、R5和C7),如果不使用这三个元件,电路将不稳定,下一步将无法工作。
    下面是选择元件值方法,我翻译的slau502.pdf文件中第2.3部分主要内容:
    一般来说,该电路的补偿元件不是由固定的方程式来设定的,而是在观察输出响应的同时,选择值,然后进行操作。要通过实验确定值,第一步是为三个元件选择适当的值。从RISO的10Ω开始,RF的10 kΩ,CF的100 pF。电路输入施加小信号阶跃响应,观察运算放大器的输出和负载电流。开始增加运算放大器输出和MOSFET栅极之间的串联电阻值,直到获得一个几乎没有响铃和过冲的响应。然后开始增加反馈电容的值,直到达到最终的期望响应。如果在解决过冲、振铃或振荡之前响应过阻尼,则应进一步增加串联电阻,并重新开始电容器定径过程。可使用SPICE模型在仿真电路中对该电路进行分析。
  • Hi Amy,

    谢谢您的回复。我按照您的指导,重新做了一次仿真。这次仿真是将slau502.pdf里面的OPA2133换成了OPA188,同时进行了瞬态和稳态响应分析。发现稳态输出稳定,但是不再是100mA的输出电流。我的原理分析是这样:U1 OPA188 同相端输入+2V,根据虚短反相端也就是V_Rs1+2V,I_Rs1就是1mA,这样的话U2 的同相端是5-0.47V=4.53V,根据虚短U2的反相端是4.53V,这样的话理论上I_load=(5-4.53)/4.7=100MA,一个完美的镜像电流放大输出。但是仿真结果输出是大约是110mA,而且U2的同相和反相端电压不相当,不知道什么原因?想请教一下,同时附上了仿真文件方便您验证,谢谢了。 100MA OPA188.TSC

  • 原因找到了,是放大器输入和供电范围引起的。从仿真结果看,opa188放大器似乎不是rail to rail输出,但是datasheet明确说是rail to rail。不知道为什么?不过这不影响我的使用,再次感谢。

  • 感谢您的分析与反馈,不过U2运放的输入超过其输入共模电压范围,使其不再工作在线性区,其输出结果是不可预知的,不建议这样使用。
    运放的rail to rail输出一般都不能完全达到其电源轨,opa188放大器相对于电源轨的电压输出摆幅典型值为220mV(RL = 10kΩ时)。