This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

为什么AMC1301输出这么容易受干扰呢

Other Parts Discussed in Thread: AMC1301

这个是我们制作的一个采集电流的电路,电流采用隔离运放AMC1301,然后485发送数据,在实验室里,当没接入485的 A B 线时,采集的电流很准确,但是一旦接入485的AB线,电流就跳变的厉害,还有就是设备拿到现场以后,没接入485和负载时,分流器没有电流,但隔离运放再放大后 AD口采集到的电压直接是最高电压,拿了另外一个设备去现场,装上负载后,AD口采集到的电压又是0,分析了好几天也没看出问题来。大家帮忙分析下电路,是不是因为AMC1301的GND和采集端的GND没有共地呢?如果共GND的话,现场分流器之间是有距离的,多路采集时,GND和GND之间是有压差的。怎么办呢?

  • 您好,
    感谢您对TI产品的关注!
    您的意思是AMC1301采集电路和被采集回路不共地吗?如果没有电路板上的共地,也会通过辐射的形式共地的,这样就会引入空气中的电磁干扰。
    您说“多路采集时,GND和GND之间是有压差的”具体是什么意思
  • 不好意思,最近没上论坛,采集电路和被采集回路不共地的,两个电源是隔离的。还有我提到的多路采集是指同一条线路上,在不同的点进行电流采集,电路电流比较大,两个点之间会有一定的压差,如果这几路的运放共地的话,地和地之间也会有压差的。
  • 采集电路和被采集回路是需要共地的

    “同一条线路上,在不同的点进行电流采集,电路电流比较大,两个点之间会有一定的压差,如果这几路的运放共地的话,地和地之间也会有压差的。”--------------不明白您这里,您可以把您的应用用框图或其他方式更详细的说明吗