This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
楼主好文章 来点高级的来点实战的东西呢。 比如 16bit sar adc的电压基准的运放选型 (看到论坛里有个14bit的,也做了试验,的确可以到14bit,但是16bit就跳 )。
比如开始提到的光电流检测, 看到有的电路是pd出来加了运放进log114 ,有的是直接进log114.。。 比如da输出的运放选型。。。。
运放参数的详细解释和分析-part22, 轨至轨(rail to rail)输出
运放参数的详细解释和分析-part24, 输出阻抗Ro和Rout
本系列主题贴完,请版主帮忙整理一下。
有兴趣的网友,多多支持。
很好很强大
两个建议
1.前面网友也提了,建议整理为文档
2.能不能增加运放电路的分析,如电容在运放电路不同位置可能会带来的影响,特别是容性负载或者容性输入等情况的分析
关于稳定性分析,Tim Green已经写了一系列关于运放稳定性的分析文章。有人已经把它们翻译成中文了。可以在网络上找到。
下面的网上资料可以参考。 关于放大电路不稳定的原因,在理论上,抓住一点:放大电路的环路增益。
http://ishare.iask.sina.com.cn/f/10046511.html
http://www.deyisupport.com/blog/b/signalchain/archive/2013/05/15/1-spice.aspx
http://www.ti.com.cn/cn/lit/an/zhct099/zhct099.pdf
在第二页上有个Pdf档的合集, 可直接下载的哈。yibo gao 说:怎么下载PDF文档?