Part Number: LMV358
Hi team
Good day
客户需要获得技术支持,麻烦帮忙看下:
LMV358MX由单电源+5V供电,BREAKH和BREAKL端用来接外部电压输入,BREAKH_MCU和BREAKL_MCU接单片机AD采集口,R613和R614为NC状态。
如下两个问题:单电源+5V供电状态下,
1、当BREAKH和BREAKL端悬空时,本人测量此两端对地都有大概0.4V-0.5V的电压,问此电压来自哪里?是否为正常状态?
2、如果悬空时BREAKH和BREAKL端有电压存在,那么当BREAKH和BREAKL端不悬空并且有电压输入时,存在的电压是否会对外部输入的电压产生影响(比如将外部输入电压拉低)?
Regards
Aosker