This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

OPA454: 输出跳跃现象求解

Part Number: OPA454
Other Parts Discussed in Thread: OPA462

据OPA454的datasheet描述以使用单电源供电,按照下图设计了PCB进行实验,输入与输出都是共地的,电源的也是共地的,电压放大倍数16倍

实验的结果如下

蓝色为100mv到3V的锯齿波输入,黄色为输出,输入还没有到最低点输出就饱和了。

请问以上现象是怎么引起的?该如何解决?

  • 您好,

    1、使用单电源供电的话,V-管脚需要接地

    2、OPA454输入共模电压范围是(V–) + 2.5V 至(V+) – 2.5V,也就是说单电源供电的话,最小输入电压需是2.5V才能保证输入信号在运放线性输入范围内

    3、您使用的V+电压是多少?最大输入信号3V放大16倍的话是48V,而OPA454线性输出范围如下截图与输出电流和工作温度有关,比较保险的工作电压是V+ -3V

  • 您好,

    1,实际应用V-确实接地的,接在板子的地

    2,供电电压V+实际由DC-DC电源供电,是46V。按照您的说法,我这边确实应该要51V及以上供电才比较稳妥,但是实际的实验现象个人认为不是由于这个供电电压不够引起的。如果是因为供电电源不够引起的,应该是输出波形的峰值达不到。

    3,实际上OPA454输入是200mV到3.3V的锯齿波,该现象是不是由于您提到的输入电压低于输入共模电压引起的?因为OPA454输入共模电压范围典型值是(V–) + 1.5V 至(V+) – 1.5V,而输入在1.5V左右就输出就出现了变化,即输出不在线性范围内了。

  • 1、3V输入的话,16倍放大,最大输出应该是48V,但是看您的输出波形,最大是40V,已经饱和了

    2、单电源供电的话,建议您输入2.5V 以上的信号,增益小一些的设置以验证输出是否正常?

    3、另外,以上波形测试时,输出端是接的什么负载?断开负载测试看波形怎样?

  • 您好,您的问题解决了没有,如果没有,您可以给出以下2点的情况吗

    2、单电源供电的话,建议您输入2.5V 以上的信号,增益小一些的设置以验证输出是否正常?

    3、另外,以上波形测试时,输出端是接的什么负载?断开负载测试看波形怎样?

  • 您好:

    问题还没有解决

    1,增益小一些的设置还没有验证,目前在买一些电阻更换去验证

    2,输出端接的是一个电子负载,断开负载后的测试波形是这样的

  • 验证电路时首先要满足运放的输入和输出范围。如果手头上没有小的电阻可以先用目前电阻并联焊接上以缩小增益验证电路。

  • 您好:

    1,我把两个15K的电阻并联在一起,增益缩小了一半,变成了8.5倍。测试的结果如下图所示

    2,我把输入变成了恒定的3.24V,增益为8.5,测试结果如图所示,输出为29V。此情况得出的结果是合理地

  • 在上面示波器第一种情况中,输入信号如下红色圈内部分,这部分信号频率是比较高的,您可以测量时拉开查看其变化率,运放在输入大信号时需要考虑其压摆率SR是否满足其要求,若不满足要求,输出信号就会失真,SR=2*π*f*VPP,f就是信号频率,VPP是输出信号峰峰值,OPA454的SR是13 V/µs。您测量的第一种情况应该是SR不足造成的

  • 您好,我把输入范围测试下限放在了1.5V,测试其失真的临界电压,结果如下

    刚刚好是在1.5V以下就开始失真了,其中有个2V以上的就没有失真了

    这是不是验证了datasheet里面单电源供电,输入需要1.5V以上范围(建议2.5V以上)的结论?

  • 是的,但1.5V是典型值,为了所有电路板的一致性,应用中是建议2.5V以上的

  • 您好,

    可以麻烦您介绍满足我这边需求的运放芯片吗?支持单电源供电100V,支持OV输入的(具体输入范围为100mV-3.2V)

    我们同时这边测试过OPA462,它是与OPA454同系列的芯片,发现OPA462当输入0V的时候,是可以输出接近0V的。

  • 抱歉,是我不小心点到“TI认为已解决”的

    TI只有三款供电支持到100V的,分别是OPA455OPA462和OPA454,不过这三款在单电源供电时都不能最低输入至100mV。

    如您截图所示,OPA462单电源供电时最低输入范围是1V。虽然您验证是可以输出接近0V,但是是不能保证在所有温度范围内或所有情况下是在datasheet内性能指标的

  • 您好:我这边现在情况是0-24V输出是没有办法实现。我现在需要输出0-48V范围的,请问有什么解决方法?

    我们想在电源的负端接一个--2.5V的电压,请问这样做可以满足输出0-48V范围的需求吗?

  • 您对输出电流、带宽、压摆率等有其他要求吗?如果您只是需要输出0-48V范围的运放,我可以给您推荐其他供电电压小于100V的运放

  • 我们后期会做到100V的运放,所以我们还是想要能做到100V的,只是目前我们在用48V的去验证

    我们想咨询您一下:

    我们想在电源的负端接一个--2.5V的电压,请问这样做可以满足输出0-48V范围的需求吗?