This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
关于datasheet中有点不大理解的地方。
LM393绝对最大输入值描述表格中规定了各输入输出点的绝对最大值,但没有前提条件供电电压,是否LM393在+5V供电条件下,同相方向端输入不超过绝对最大值的电平,均不会损坏LM393?
另外从内部电路框图
来看,高过电源地,内部二极管(三极管的EB)均反向偏置,似乎理解是正确的。
因设计欠考虑,同相反向输入端对地接了5V的TVS管,TVS管会动作,不知道这样会不会导致 LM393坏掉。
另外,还有与TVS管并联的放电用二极管,放电时同相反向端电平为-1V左右,不知道这个会不会导致LM393坏掉。
请帮忙,感谢
您好,
LM393绝对最大输入值描述表格中规定了各输入输出点的绝对最大值,但没有前提条件供电电压,是否LM393在+5V供电条件下,同相方向端输入不超过绝对最大值的电平,均不会损坏LM393?
关于这一点,是的,但这不代表可以正常工作;且长时间暴露在绝对最大额定条件下可能会影响设备的可靠性。
因设计欠考虑,同相反向输入端对地接了5V的TVS管,TVS管会动作,不知道这样会不会导致 LM393坏掉。
您输入的信号幅值是多少?TVS管具体型号是什么?
另外,还有与TVS管并联的放电用二极管,放电时同相反向端电平为-1V左右,不知道这个会不会导致LM393坏掉。
如果同相反向端电平为-1V左右,那么LM393很可能会坏掉,因为这已经超过了其最大绝对额定值
非常感谢。
第一条 的绝对最大值确定是30多伏,那么 5V的TVS管SMBJ5.0CA应可以保证输入正电压即使超过供电电压5V,但不会超过7V不会有问题 。
我这个是测试电容容值,电容接入时有可能没放电 ,有几百伏的电压,TVS管在输入端子 位置放置,响应速度可以,应可以保护。
至于-1V问题,现在只能割板子,输入引脚串电阻和二极管保证了。
这个说的是共模输入范围问题,超过这个范围,导致的只是输出状态可能错误。现在焦虑的是安全工作范围。绝对最大输入范围那个-0.3V-36V规定时,确实没规定供电电压,这个正确就可以。