This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LM393B: LM393B同相反向端电位是否会故障

Part Number: LM393B
Other Parts Discussed in Thread: LM393,

关于datasheet中有点不大理解的地方。

LM393绝对最大输入值描述表格中规定了各输入输出点的绝对最大值,但没有前提条件供电电压,是否LM393在+5V供电条件下,同相方向端输入不超过绝对最大值的电平,均不会损坏LM393?

另外从内部电路框图

来看,高过电源地,内部二极管(三极管的EB)均反向偏置,似乎理解是正确的。

因设计欠考虑,同相反向输入端对地接了5V的TVS管,TVS管会动作,不知道这样会不会导致 LM393坏掉。

另外,还有与TVS管并联的放电用二极管,放电时同相反向端电平为-1V左右,不知道这个会不会导致LM393坏掉。

请帮忙,感谢

  • 您好,

    LM393绝对最大输入值描述表格中规定了各输入输出点的绝对最大值,但没有前提条件供电电压,是否LM393在+5V供电条件下,同相方向端输入不超过绝对最大值的电平,均不会损坏LM393?

    关于这一点,是的,但这不代表可以正常工作;且长时间暴露在绝对最大额定条件下可能会影响设备的可靠性。

    因设计欠考虑,同相反向输入端对地接了5V的TVS管,TVS管会动作,不知道这样会不会导致 LM393坏掉。

    您输入的信号幅值是多少?TVS管具体型号是什么?

    另外,还有与TVS管并联的放电用二极管,放电时同相反向端电平为-1V左右,不知道这个会不会导致LM393坏掉。

    如果同相反向端电平为-1V左右,那么LM393很可能会坏掉,因为这已经超过了其最大绝对额定值

  • 非常感谢。

    第一条 的绝对最大值确定是30多伏,那么 5V的TVS管SMBJ5.0CA应可以保证输入正电压即使超过供电电压5V,但不会超过7V不会有问题 。

    我这个是测试电容容值,电容接入时有可能没放电 ,有几百伏的电压,TVS管在输入端子 位置放置,响应速度可以,应可以保护。

    至于-1V问题,现在只能割板子,输入引脚串电阻和二极管保证了。

  • 关于同向和反向输入范围,我再提醒一下,LM393B的最大输入电压范围是到V+ -2V。如下datasheet截图:

  • 这个说的是共模输入范围问题,超过这个范围,导致的只是输出状态可能错误。现在焦虑的是安全工作范围。绝对最大输入范围那个-0.3V-36V规定时,确实没规定供电电压,这个正确就可以。

  • 是的,绝对最大输入范围-0.3V-36V这个与供电电压没有关系,不管有没有供电电压,输入电压只有在这个范围内(-0.3V-36V)都不会损坏。