Other Parts Discussed in Thread: AMC3330EVM, AMC3301, AMC3302, AMC3330
目的:用MCU采集电压,需要加隔离。
我的输入端是个单端电压信号,范围是0-5V,参考为GND。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
目的:用MCU采集电压,需要加隔离。
我的输入端是个单端电压信号,范围是0-5V,参考为GND。
您好,您附的电路有点儿模糊,关于AMC3302的电路,您可以直接参考AMC3302的EVM user's guide的 Figure 5-2. AMC3301, AMC3302 and AMC3330EVM Schematic部分的原理图:
您好
我是想采样单端电压信号,这个芯片可以实现吗?电路如文档所示。我的问题如下:
1.我想采样的电压信号的参考地与MCU的地都为GND,这还能起到隔离的作用吗?
2.验证测量两个信号有没有起到隔离的作用都有什么方法?
您好,隔离的主要目的就是防止由于地电位差导致的回流现象。
看了下附件您的电路,如果要采集的信号也是参考的GND,如果GND和HGND有电位差,那么就会产生地回流,没有起到隔离作用。
采集的信号应该是参考HGND才行。
您好,芯片左侧的信号参考HGND,不能和右边的GND连在一起啊,右边参考的是GND,也就是说通过AMC3330将左边的信号和右边的信号隔离开,左边参考HNGD,右边参考GND,即使HGND和GND有电位差,由于AMC3330的隔离性能,也不会产生地回流。