This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
对于全差分运算放大器OPA1632,我利用推荐的典型平衡式应用电路,输入的差分对围绕摆动的平均电压设置成1V,振幅为1V,在输入电压低的输入端的电平被拉高了,比如输入+端输入1.5V ,输入-端输入0.5V,此时输入-端的电压就被拉高到0.7V以上。而当输入的差分对围绕摆动的平均电压设置成0V,振幅为1V是,就没有这种现象,比如输入+端输入0.5V ,输入-端输入-0.5V,电路工作完全正常。请问,当我输入的差分对围绕摆动的平均电压设置成1V时,该怎么应用OPA1632?
对,1V的共模电压,但一端加1.5V,另一端加0.5V,输出间的差模电压不是10V,而是6.25V左右,即放大倍数不是设计的10倍。我是选输入电阻1K,反馈电阻10K。
供电电压为正负12V,放大倍数降低为2倍,电路能工作正常,是否放大倍数为10倍时,电路的动态范围降低;如果这样的话,有没有 别的全差分运放能满足在供电电压为正负12V时,输入差模电压1V时,输出放大倍数达到10倍!THS4130能满足我是使用要求吗?
我网购了几片THS4130ID,其动态范围比OPA1632要大,在上述条件下可以正常工作,但是工作电流不正常的大,有70~80mA,芯片发热严重;THS4130ID手册上说电源电流不到20mA,我是给其正负12V电压供电!怎么回事呢?
请问您是否有焊接 Thermal PAD? 具体处理参考如下
http://www.ti.com/lit/an/slma002g/slma002g.pdf
出现功耗过大功能方面需要确定是芯片自身消耗还是输出负载的原因,前者可能是芯片问题,因为您是网上买的,所以不能保证芯片会不会有问题。如果是后者就要看看是否超过了芯片的spec。您可以先测量一下静态或shutdown mode时候的电流是多少。以及输出端的功耗是多少。
其次设计方面注意对各项指标进行查验,建议在电源上分别加一组BUCK和decouping 电容。