在OPA1632的平衡式应用电路,输入是一对以1伏为基准、振幅为1伏的差分信号,电路工作后,在电压低的输入端的电压被拉高,请问这是怎么回事?
如果输入是一对以地为基准的话,就没有类似现象,是否OPA1632输入的差分信号必须大小相等、极性相反吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
请问你的供电电压是多少?
请减小放大倍数 或 在安全范围内增加供电电压 进行测试。
Vocm请为0V以减小输出共模电压的上限。
供电电压为正负12V,放大倍数降低为2倍,电路能工作正常,是否放大倍数为10倍时,电路的动态范围降低;如果这样的话,有没有 别的全差分运放能满足在供电电压为正负12V时,输入差模电压1V时,输出放大倍数达到10倍!THS4130能满足我是使用要求吗?
我网购了几片THS4130ID,其动态范围比OPA1632要大,在上述条件下可以正常工作,但是工作电流不正常的大,有70~80mA,芯片发热严重;THS4130ID手册上说电源电流不到20mA,我是给其正负12V电压供电!怎么回事呢?
请问您是否有焊接 Thermal PAD? 具体处理参考如下
http://www.ti.com/lit/an/slma002g/slma002g.pdf
你好,我用的是D壳封装,没有PowerPAD封装,关键是我觉得电源电流不正常,太大了,电路就是采用你仿真的电路,只是输入电阻我选的是1K,反馈电阻选为10K;
出现功耗过大功能方面需要确定是芯片自身消耗还是输出负载的原因,前者可能是芯片问题,因为您是网上买的,所以不能保证芯片会不会有问题。如果是后者就要看看是否超过了芯片的spec。您可以先测量一下静态或shutdown mode时候的电流是多少。以及输出端的功耗是多少。
其次设计方面注意对各项指标进行查验,建议在电源上分别加一组BUCK和decouping 电容。