Part Number: THS4551
Other Parts Discussed in Thread: OPA192, ADS127L01
如图所示为参考版原理图,目前的应用场景希望将mic传感器的输出信号通过开发板的input转为差分信号后 给ADC采样,最后通过软件来看对应的二进制编码。目前遇到几个问题请帮忙解答一下,谢谢!
1.MIC对应的输出信号为0.5V的直流基准电平上叠加声转电信号的单端信号。按照手册,R72上件,使AINN保持0电位,用直流电源输出0.5V到放大器AINP,此时正常。测试AINP电压为0.5V。当将MIC的输出信号接入时发现,原来正常的MIC输出为0.48V,当接上AINP后,理论上改点电压也为0.48V,但是实际测试电位为0.9V左右,这就使我的AINP-AINN不是我想要的电压。想了解一下为什么电压会被抬高?是因为信号有输入阻抗,与放大器输出未匹配,导致信号被上拉了?
2.Vocm管脚悬空的时候,它的输出Vocm是不是=(Vs+-Vs-)/2?
3.THS4551手册上没找到2,3两个管脚的电压的计算公式,自己计算出来结果为AINP-AINN=-A(Vo10-Vo11),算不到两个管脚的具体电压值,能帮忙提供一下公式,或者指明一下在手册的具体哪里?
谢谢