This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
FAE你好:
请看下面的电路图,这个是电压绝缘检测电路,分压电阻都是 0.1%的,根据计算可以 DC=750v,两个分压电阻的上的电压是121.3mv左右,
实测P+/-和 N+/-的差分电压:115.5mv,115.5mv(mv及万用表测试)
增益后的差分电压ISOP+/-和ISON+/-电压:989mv,987mv,增益后的信号直接接入ADS1115,
按照8倍计算的话,增益后的电压好像偏大了
现在有两个问题:
1:请帮忙看下如上差分电路是否有不合理之处? 下图处的电阻和贴片磁珠使用是否合理?
2:差分信号偏大的原因?
FAE:好
应该是有mv级别的交流信号的,我用的高压直流电源 代替高压电池组进行的测试,
p+上的电压是115.5mv,P-到隔离的地基本为0(万用表测试数据)
暂时没有用示波器测试,不太方便
断开后级测试过了,和没有断开测得值是基本一样的,少了7mv,变成982mv,980mv,感觉和后级的RC滤波关系不大,
这个会不会和那个差分P+/P-之间那个330pf电容会影响么,我看到data sheet上 有这个,
如果有交流成分的话,串接磁珠,在特定交流频点上,磁珠存在一定的阻抗,或者说磁珠在不同频点其阻抗是不一样的,这样会影响线路的分压;
您没有使用RSHUNT电阻吗?直接使用的AMC1200内部的差分输入电阻?
加330pf RC滤波电路(data sheet Figure 32)会滤去一部分噪声信号,对精度有一定提高;但是需要测得输入信号的噪声频率,然后才能选择合适的RC参数值;
另外,电源纹波(PSRR)也会造成一定的失调,进而增大输出误差;
ISO如果是电池组的话,也不排除上面是否有其他高频信号耦合的噪声,另外,电池的负载的突变化也会引起电池组电压的变化;因此,RC滤波电路的参数还是建议根据实际情况进行选择;
或者,您可以测试已知直流输入信号吗?以验证AMC1200 增益误差是否来源于ISO 回路