This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

XTR305: 电流输出4-20mA,电阻值如何设定?

Part Number: XTR305


  

你好,我根据XTR305手册设计输出4-20mA电路。调试完成后,实际电阻值和当时设计的值不一样。

我是根据手册24页的公式3和公式4计算。 图片为实际电阻值和输出的电流状态。

我根据实际电阻值推导公式3和公式4,结果也不对应不上。

我应该如何计算电路的阻值?或者如何设计此电路,让输出为4-20mA?

  • 您好,

    您是要输入550mV ~1310mV的电压,以输出4-20mA的电流是吗?如果是这样的话,根据公式4可以计算相应的电阻值;

    若Vref=1.8V,我根据公式4计算的RSET=593.75Ω;ROS=2375Ω;

    如果R6为750Ω,那么R5应调节为1.625KΩ;如果R8为200Ω,那么R11应调节为393.75Ω;

    您按以上参数调节以上电阻值,看输出是否正确?

  • 你好,

    我刚才用你给的值调试了一下,输出一直保持11.4mA 。具体设置如下:

    Rset:R8(197Ω) + R11(390Ω) 。

    Ros:R6(1.99K)+R5(385Ω) 。 

    这些值都是我用万用表测量后的值。 我还截取了一段视频,你看一下。  蓝色的为输入信号, 黄色的为输出信号。

    Flot标志位是高电平。其他两个标志位,我没引出,未测量。

  • 测量时,您输出负载接的是什么?测量电流是打在电流档上,您给的视频中好像是打在了电压档上?

  • 早上我确实接错线了,不好意思。

    我的思路是,在XTR305输出端串联一个100Ω电阻。示波器测量输入和输出的电压。万用表测量电流。

    这个是正确的视频。输出电流范围为:2.5mA~18.2mA 。 20mA电流最好输出在21~22mA 。

    咱们在调整一下电阻吧 。

    麻烦你告知一下你这两个电阻的计算方法 。

    我之前是利用Ros和Rset 这两个参数解二元一次方程 得到的值如下:

    Ros = 1392Ω 

    Rset = 424Ω 

    RImon = Ros // Rset = 325Ω   

    但是我计算的值,试验后不成功。我拿电位器直接调到了0~27.5mA 。


  • 就是按公式4计算的,具体思路:

    输入电压范围:550mV ~1310mV

    输出电流范围:4-20mA

    条件:Vref=1.8V

    根据公式4:Iout=10* [ Vin/Rset + (Vin - Vref)/Ros]

    假设Vin1 = 550mV ;Vin2 = 1310mV;

    那么,10* [ Vin1/Rset + (Vin1 - Vref)/Ros]=4mA  ----①式

    10* [ Vin2/Rset + (Vin2 - Vref)/Ros] - 10* [ Vin1/Rset + (Vin1 - Vref)/Ros]=20mA -4mA=16mA ----②式

    根据①式和②式,最后可化简为

    550/Rset - 1250/Ros=0.4  ----③式

    760/Rset + 760 /Ros=1.6   ----④式

    根据③式 和  ④式可求出以上Rset 和 Ros值。

    具体计算过程比较麻烦,我稍后将我计算的草稿拍照发您邮箱;

    另外,计算结果您可以带入原式以验证是否计算正确,您的计算结果带入上式是不成立的。

  • 感谢 Amy Luo ,你发给我的邮件我也收到了,我已经明白公式的意思。

    咱们根据计算的阻值焊接板子后,输出电流和理想值还有些差别。

    我该如何调节电阻值呢?或者还有其他办法?

  • 根据公式可以知道,输出电流主要与输入电压Vin、偏置电压Vref、Rset 和 Ros有关,因此需输入低噪声的Vin、提供稳定的Vref、使用高精度的电阻;

    供电电源的影响可通过PSRR参数评估;