Part Number: XTR305

你好,我根据XTR305手册设计输出4-20mA电路。调试完成后,实际电阻值和当时设计的值不一样。
我是根据手册24页的公式3和公式4计算。 图片为实际电阻值和输出的电流状态。
我根据实际电阻值推导公式3和公式4,结果也不对应不上。
我应该如何计算电路的阻值?或者如何设计此电路,让输出为4-20mA?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
早上我确实接错线了,不好意思。
我的思路是,在XTR305输出端串联一个100Ω电阻。示波器测量输入和输出的电压。万用表测量电流。
这个是正确的视频。输出电流范围为:2.5mA~18.2mA 。 20mA电流最好输出在21~22mA 。
咱们在调整一下电阻吧 。
麻烦你告知一下你这两个电阻的计算方法 。
我之前是利用Ros和Rset 这两个参数解二元一次方程 得到的值如下:
Ros = 1392Ω
Rset = 424Ω
RImon = Ros // Rset = 325Ω
但是我计算的值,试验后不成功。我拿电位器直接调到了0~27.5mA 。
就是按公式4计算的,具体思路:
输入电压范围:550mV ~1310mV
输出电流范围:4-20mA
条件:Vref=1.8V
根据公式4:Iout=10* [ Vin/Rset + (Vin - Vref)/Ros]
假设Vin1 = 550mV ;Vin2 = 1310mV;
那么,10* [ Vin1/Rset + (Vin1 - Vref)/Ros]=4mA ----①式
10* [ Vin2/Rset + (Vin2 - Vref)/Ros] - 10* [ Vin1/Rset + (Vin1 - Vref)/Ros]=20mA -4mA=16mA ----②式
根据①式和②式,最后可化简为
550/Rset - 1250/Ros=0.4 ----③式
760/Rset + 760 /Ros=1.6 ----④式
根据③式 和 ④式可求出以上Rset 和 Ros值。
具体计算过程比较麻烦,我稍后将我计算的草稿拍照发您邮箱;
另外,计算结果您可以带入原式以验证是否计算正确,您的计算结果带入上式是不成立的。