Part Number: BUF802RGTEVM
Other Parts Discussed in Thread: BUF802
感谢回复!
根据回复信息,通过实验,将输入衰减因子的阻值加大(原为1M,现为10M),发现测得高频产品的电流值没有改善。即使是5V的产品,1M的负载,电流也只有5uA,我认为这个影响应该不是主要的。
目前低频段电流加幅几乎可以忽略,频率越高,加幅越大。所以我怀疑是不是BUF802的main path的负载(电容)所致。
另外,该IC供电电压+/-5V时,输出是不是有钳制,高电平不会超过3V?测试5V供电的Oscillator时,测得的输出波形会失真,低电平会抬高。见图
以上问题还请帮忙回复解决,谢谢。
DEMO板TI推荐的模式为B,如果使用model A,图一中H1-H5回路的元件选择有什么需要考虑或推荐的吗?