Part Number: TINA-TI
我搭建了一个SiPM阵列的求和输出电路,简单来说就是“电压放大器”+“加法电路”+“多个低通滤波电路”,基于AD8009,我希望得到的幅值大概为50mV左右:
首先SiPM的输出的电压波形如下所示,看起来是正常的。

但是,经过电压求和放大,低通滤波之后,我得到了如下的信号(绿色:RC1_OUT所示):

这个时候的电压(绿色曲线RC1_OUT)整体向上移动了50多mV,我不知道这是什么原因造成的,或者我应该如何避免这种现象。
这是部分电路图:

谢谢大家的帮助!