Part Number: THS4304
我是用THS4304搭建了一个简单反相比例放大器,我需要使用单电源供电,并且电压范围在0~5V用于ADC采样。
问题1:在我按照文档中的电路,在正相端接入VREF,它的输出范围在截至到了VREF~4V,但是我希望它的范围在0~5V。

问题2:于是我将正相端直接接地,放大后的信号变得很小(几乎缩小了1000倍),我不知道这是为什么。

问题3:另外,能够给我推荐一个1.5G Hz左右的带宽(1.5倍增益),单电源供电,并且能够使得输出电压范围在0~5V的运放吗?
感谢您的帮助!