This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

XTR111: xtr111恒流输出问题

Part Number: XTR111

我使用xtr111进行压流转换,输入是0~3.3V,输出理论上应该是0~10mA。

但是我测量之后发现当供电电压是12V,排针J1的3、4之间接入4KΩ的电阻,输入电压是1V时(电流理论输出值是3.33mA),R12(15Ω)上的压降大约50mV,,降低输入电压后,R12上的压降也基本符合计算的理论电流值与其阻值的乘积。但是升高输入电压,SET引脚上的压降,即R10和R14一共的压降,变化不明显,输入2V时,SET处电压才升高一点,可是依然比较接近1V。R11右端的输入电压也是这种情况,比较接近1V。

4kΩ电阻上一直只有大约0.4或0.5V的压降。EF引脚上的电压是4.5V。

感觉电流好像放大了10倍,但没有实现恒流输出。

  • 您好,

    在12V供电时,最大的负载电阻(排针J1的3、4之间电阻)是12V/Iout,当Iout=3.33mA(即输入电压是1V时,)时,最大负载电阻是3.6KΩ,4KΩ已经超出了可以恒流工作的最大电阻。当升高输入电压时,Iout增大,恒流源回路可以串接的负载电阻减小,更不满足恒流工作条件。

  • 您好,

    根据您说的12V可接受的负载值不超过3.6KΩ,所以我把4KΩ换成了2KΩ,输入电压依然是1V。

    我测量了2KΩ电阻两端电压,发现依然是0.4V左右压降

  • 我再看下您的问题

  • 您好,

    请问您对这个恒流输出的问题有解决思路了吗?

  • 您是否换了一块板子或芯片测试的?为排除原芯片已损坏的可能,建议您换一个板子或芯片重新测试

  • 我今天上午又测试了一下。之前是用单片机输出0-3V电压作为待转换的输入电压,单片机的带负载能力不够强,所以输入电压在1V左右的时候升不上去,今天改用电源设备提供输入电压。

    发现,在输入是1.5V时,输出电压固定在1.2V上(中间换过负载4KΩ和2KΩ的电阻,负载压降都是1.2V),输入是3V时,输出电压是2.2V,相当于输出端变成了恒压输出。我换了其他的板子上的同类型芯片,也是几乎没有差别,都是这种,输出电压特别小的情况。

    芯片的电压调节器(PIN4,PIN5)一直都是输出正常的电压,不知道芯片有没有损坏。

    另外,我虽然查阅了数据手册,但是对于电路里PMOS和PNP的作用还是不太清楚,PMOS的作用是放大电流吗?还是说芯片内部的设计已经可以实现放大电流十倍了呢。PNP是保证恒流吗?

  • 电压调节器(PIN4,PIN5)和恒流源这边是芯片的两部分,那边正常不代表恒流源这边也正常。IS管脚有耐压范围的,4kΩ的负载流过3.33mA,这个压降已经超过了IS管脚耐压范围,很可能损坏这部分电路。

    PMOS和PNP的作用在数据表EXTERNAL CURRENT LIMIT有讲,是起限制电流作用的。