This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LM393: 输出不正常问题

Part Number: LM393
Other Parts Discussed in Thread: UC3825

您好,冒昧打扰

在使用LM393做迟滞电压比较器的时候,实验时出现了一些问题

电路图如下所示

其中VREF是UC3825提供的5.1V,FBqian是输入电源电压分压后的电压,

测试时,设定的上限电压为5.46V,但是当我的FBqian为5.01V时,比较器就输出低电平了,按理说此时5.46>5.01,应该输出高电平的,为什么会这样呢?

是因为我的正反馈电阻太大了吗?

  • 您好,

    您实测2脚反向输入端电压和FBqian处的电压是相等的吗?如果FBqian输入的是交流信号,那么经过R63C45滤波输入至反向端幅值会有一定的衰减。

    所使用电阻的精度以及各电压的稳定性也会影响您计算出的阈值电压的准确性。

    另外,也要考虑失调电压和失调电流对输出的影响。

  • 失调电压和失调电流会有多大的影响呢?我现在实测一下反相输入的跟FB是相等的,输入的是直流信号,阈值电压也是正常的,还有什么原因会导致他输出低电平呢?,我用信号发生器测的时候就是正常的,一上主功率就有问题了。

  • 是不是主功率干扰到 LM393的相关信号了?

    是每次FBqian为5.01V时比较器输出就翻转吗?还是在其他输入电压时也会出现翻转?

    如果翻转阈值是固定的,仅是不是期望的翻转阈值,那么看下是不是主功率电路影响了VREF电压和+12(x)电压的稳定性?

    失调电压的影响见下面数据表截图,失调电流的影响也可以说是失调电压的影响,因为失调电流经过输入电阻会转化成失调电压。

  • 很抱歉现在才回复您,确实我认为主功率可能影响到了参考电压和供电电压,其实更进一步是信号地和功率地有干扰,而且其实我现在发现,电压迟滞比较器在启动的时候他的电压是不准确的,但是在主功率运行后电压迟滞比较器便会恢复正常的门限电压,但是反而会出现一种问题,就是在上限电压切换后按理说应该是低电平,但是工作很短一段时间就变成了高电平,您有什么比较好的办法解决这个干扰的问题吗?

  • 但是在主功率运行后电压迟滞比较器便会恢复正常的门限电压,但是反而会出现一种问题,就是在上限电压切换后按理说应该是低电平,但是工作很短一段时间就变成了高电平,您有什么比较好的办法解决这个干扰的问题吗?

    这里“恢复正常的门限电压”是指参考电压、供电电压和地电平都稳定了吗?如果是这样的话,比较器应该稳定工作才对,因为这些外围参数决定了其阈值电压。如果工作很短一段时间就异常,说明其阈值电压又因为外围参数改变了使得输出端没有按期望输出低电平。

    总的来说,比较器的阈值电压是由其外围参数(参考电压、供电电压和地电平以及外围电阻)决定的,阈值电压改变,那么就说明外围参数改变了,外围电阻值在常温下变化不大,那么就是参考电压、供电电压和地电平的原因了。所以如果比较器没有按期望输出,那么就同时检测参考电压、供电电压和地电平,看这些外围参数是否有波动。