This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LM358B: 双电源不对称供电下共模电压计算

Part Number: LM358B
Other Parts Discussed in Thread: LM358,

请问LM358使用双电源供电时,1.对称供电,共模电压的参考点是GND还是VEE呢? 2.如果不对称供电,但是正负电源绝对值一样,那共模电压还是一样吗?对输出的影响会怎样呢?

  • 您好,

    1、是以 LM358B的负供电端 V–为参考点;

    2、

    如果不对称供电,但是正负电源绝对值一样

    不明白您说的是哪种情况,您可以再详细或举例说明吗?一般来说“正负电源绝对值一样”就是对称电源供电。

  • 你好,谢谢你的回复。1. “不对称供电,正负电源绝对值一样”,比如±15V供电、-10V与+20V供电,这两种供电方式下,(V+ - V-)的值相等,那么以VEE为参考,是否可以认为,在输入相同时,后者的供电方式共模电压比前者小5V呢? 2.如果只是V-一样,V+不一样,比如±15V和-15V  +10V供电,这个情况下共模电压还是一样吗?

  • 别客气。1、输入共模电压是指运放同向输入端电压Vp和反向输入端电压Vn之和,然后除以2,即Vcm=(Vp+Vn)/2,它是由输入信号幅值和电路结构决定的;

    输入共模电压范围是由供电电压决定的,如上面截图蓝色部分所示,LM358B的为(V–) 至  (V+) – 2V。

    输入信号幅值范围要使得其共模电压在数据表要求的输入共模电压范围内,这样运放才能线性工作。

    如果不对称供电,但是正负电源绝对值一样

    我现在明白了您这句话。它们的输入共模电压范围是不一样的,在±15V供电时,其输入共模电压范围是-15V 至 13V;而-10V与+20V供电时,其输入共模电压范围是-10V至18V。

    同理,-15V  +10V供电时,其输入共模电压范围是-15V至+8V。

    希望以上解释清楚了您的疑问。

  • 关于Vcm=(Vp+Vn)/2,Vp与Vn是相对于GND的电压还是相对于V-的电压呢,如果是相对于GND,也就是供电电压如何变化对此时的Vcm是没有影响的?

  • 是相对于V-的电压

  • 明白了,谢谢!

x 出现错误。请重试或与管理员联系。