Part Number: LM358B
Other Parts Discussed in Thread: LM358,
请问LM358使用双电源供电时,1.对称供电,共模电压的参考点是GND还是VEE呢? 2.如果不对称供电,但是正负电源绝对值一样,那共模电压还是一样吗?对输出的影响会怎样呢?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
1、是以 LM358B的负供电端 V–为参考点;
2、
如果不对称供电,但是正负电源绝对值一样
不明白您说的是哪种情况,您可以再详细或举例说明吗?一般来说“正负电源绝对值一样”就是对称电源供电。

别客气。1、输入共模电压是指运放同向输入端电压Vp和反向输入端电压Vn之和,然后除以2,即Vcm=(Vp+Vn)/2,它是由输入信号幅值和电路结构决定的;
输入共模电压范围是由供电电压决定的,如上面截图蓝色部分所示,LM358B的为(V–) 至 (V+) – 2V。
输入信号幅值范围要使得其共模电压在数据表要求的输入共模电压范围内,这样运放才能线性工作。
如果不对称供电,但是正负电源绝对值一样
我现在明白了您这句话。它们的输入共模电压范围是不一样的,在±15V供电时,其输入共模电压范围是-15V 至 13V;而-10V与+20V供电时,其输入共模电压范围是-10V至18V。
同理,-15V +10V供电时,其输入共模电压范围是-15V至+8V。
希望以上解释清楚了您的疑问。