This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

运放选型

我有这么一个信号,周期大概是100us,每100us里面就有这么一个尖峰,想要采集尖峰的幅值

采集之前需要放大这个信号

假设这个周期是T,从0到尖峰点的时间是t,幅值是A的话,该怎么选运放呢?

比如SR就等于A/t吗?

GBW又该怎么计算呢?还有其他要注意的吗?

  • 您好,

    SR=2πfVpp;f是信号的最大频率,Vpp是输出的最大峰峰值;所选运放的SR要大于2πf*Vpp。

    GBW是增益带宽积,即运放的增益G乘以信号的最大频率f。所选运放的GBW要大于增益G*f。

    这里的频率要取信号中最大的频率,即上图中5us处的频率,而不能按信号的周期计算信号的频率。

    除上述参数外,还需考虑运放的输入和输出电压范围,根据需要考虑运放的驱动能力即输出电流大小、输入失调电压\电流、噪声等性能。

  • GBW的f也是5us处的f吧?GBW需要比计算值大多少才合适呢?

  • 是的,f 都是指最大频率;

    GBW需要比计算值大多少才合适呢?

    大于就可以,至于大多少,要看对输入信号最大频率的估计粗略度,因为设计增益是确定的,带宽就是输入信号的最大带宽。如果设计者对输入信号的最大频率有很高的把握度,所选运放的GBW大于就可以。

    另外,这个GBW一般是增益为1时的-3dB带宽,如果您不想有这个-3dB的幅值下降,您可以根据选定运放的数据表以确认其0dB时的带宽。

  • 好的,感谢您的解答,谢谢!