Part Number: AMC1350
关于AMC1350这款隔离运放,有两点问题想请教一下。
1.看了一下该元件的数据手册,上面给的参考实例都是将INN(输入)接到GND上。
我想获得的测量电压是INP信号电压减去一个参考电压后得到的数值,想确认一下INN是否可以与参考电压相连(当然,INP、INN、OUTP、OUTN电压都满足数据手册上记载的输入输入电压要求)。

2. 目前设计的电机控制板卡中,通过MPU控制DAC输出一个低压模拟控制信号(0-2.5V)接入电机驱动芯片,电机电源为48V。
实际测试时发现该信号接入驱动芯片后,模拟/数字电路会从驱动这边引入比较大的噪声,所以想在DAC和电机驱动芯片间做一下隔离。
AMC1350通常用于电机电压采样的隔离,信号输入端为高压区域,输出端为低压区域。
是否可以将其用于控制信号的隔离(AMC1350的输入端变为低压区,输出端变为高压区)。
如果无法使用的话,有没有什么推荐的元件可以用在这种情况下?
麻烦了,谢谢!