This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

AMC1350: 使用方法咨询

Part Number: AMC1350


关于AMC1350这款隔离运放,有两点问题想请教一下。

1.看了一下该元件的数据手册,上面给的参考实例都是将INN(输入)接到GND上。

   我想获得的测量电压是INP信号电压减去一个参考电压后得到的数值,想确认一下INN是否可以与参考电压相连(当然,INP、INN、OUTP、OUTN电压都满足数据手册上记载的输入输入电压要求)。

2. 目前设计的电机控制板卡中,通过MPU控制DAC输出一个低压模拟控制信号(0-2.5V)接入电机驱动芯片,电机电源为48V。

    实际测试时发现该信号接入驱动芯片后,模拟/数字电路会从驱动这边引入比较大的噪声,所以想在DAC和电机驱动芯片间做一下隔离。

    AMC1350通常用于电机电压采样的隔离,信号输入端为高压区域,输出端为低压区域。

    是否可以将其用于控制信号的隔离(AMC1350的输入端变为低压区,输出端变为高压区)。

    如果无法使用的话,有没有什么推荐的元件可以用在这种情况下?

麻烦了,谢谢!

  • 您好,

    1、这里的参考电压是否与AMC1350的GND1有回流路径?这里主要是为了 INP 或 INN 到 GND1有直流路径,这样才能定义共模输入电压。

    同时INP 和 INN要满足差分和共模输入电压范围。

    2、AMC1350应该不可以,它是隔离高压侧的冲击以保护低压侧,输出端是低压侧。

    我暂时没有找到合适的芯片,待我再找一下,看是否有合适的芯片

  • 谢谢您的回复,关于第一点,参考电压和GND1有回流路径。在电机电流采样电路中,该元件的输入端差分及共模电压都在要求范围内。

    关于第二点,原本也考虑过使用常规的光耦方法进行耦合,但系统上要求暂时将控制信号的带宽预留到100k,找不到合适的光耦器件,才考虑是否可以使用该器件。如果能提供相关建议的话,那真是帮大忙了。

    麻烦了,谢谢。

  • 谢谢您的回复,关于第一点,参考电压和GND1有回流路径。在电机电流采样电路中,该元件的输入端差分及共模电压都在要求范围内。

    关于第二点,原本也考虑过使用常规的光耦方法进行耦合,但系统上要求暂时将控制信号的带宽预留到100k,找不到合适的光耦器件,才考虑是否可以使用该器件。如果能提供相关建议的话,那真是帮大忙了。

    麻烦了,谢谢。

  • 下面是TI隔离器件的筛选链接:

    https://www.ti.com.cn/zh-cn/isolation/overview.html

    一共有以下分类,其中隔离式放大器这一类是最有可能有适合您应用的产品,但是我查看了所以的产品型号,都是低压侧是输出端,因此很抱歉,没有适合您应用的产品推荐给您

  • 了解了,还是谢谢您的回复