This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LMC6084: IV转换电路基线不稳

Part Number: LMC6084
Other Parts Discussed in Thread: LMC6082

传感器为光电二极管,分别使用LMC6082和LMC6084组成了电流电压转换电路。正电源10V,负电源-3V。调试时将负电源从-1V调至-4V,LMC6084的几路信号基线从0.5V跳至负电源电压,继续跳至20mV以上且有增大趋势。LMC6082的几路信号基线则正常。很是困惑,换了一块LMC6084芯片,问题依旧。

               

  • 您好,

    也就是说LMC6084的电路调节负电源电压后,输出异常,不能恢复至正常输出?

    LMC6082和LMC6084两种电路,光电二极管的偏置电路是一样的吗?LMC6084温升怎样,是否发热?

    测试的2块 LMC6084电路,每一路运放都是这种现象吗?

  • 谢谢您的回复!

    是的,测试条件是光电二极管完全避光。

    LMC6082和LMC6084两种电路原理图完全一样的,光电二极管的偏置也一样,都直接用了负电源限流滤波后的电压。其中LMC6082两路全用,LMC6084用了其中三路,其中一路我改成了跟随电路,输入接地。

    光电二极管偏置不加,直接接地,也测试过,问题也一样。

    LMC6084没有发现过热现象。

    负电源固定时,电路是工作的,对光电二极管信号响应也正常。但是基线会有漂移,也就影响了结果读出。

    会是布线问题吗?

  • 这是测试记录,“基线2前”用了LMC6082,其他的用了LMC6084

  • 有可能是布线的问题,运放的输入和输出信号都是敏感信号,应该注意其他信号对它们的影响,在这里主要是供电电源信号。在板子其他部分不知道是否有离它们比较近的高频信号或电源信号,也请注意下。

    调试时将负电源从-1V调至-4V,LMC6084的几路信号基线从0.5V跳至负电源电压,继续跳至20mV以上且有增大趋势

    这个过程是将负电源调至一个固定电压后测量的运放输出,是吗?

    运放的供电电源是什么电源?线性电源还是开关电源?与LMC6082是使用的同样的电源IC产生的吗?

    LMC6084上的电压跟随器输出是怎样的呢?用示波器测量下其输出,看是否存在波动?

    也不能排除信号间的相互影响,为排除LMC6084上3路信号间的影响,您可以仅连接一路光电二极管,其他接成电压跟随器形式,然后测试这一路光电二极管的输出信号吗?测试信号时,建议用示波器测量,这样可以更直观的反应信号的质量

  • 是的,负电源调节至不定电压后测量的运放输出。

    LMC6082和LMC6084都使用了同一组LDO供电,这是单独的一块放大板,没有其他高频信号和电源经过。

    LMC6084的3路信号间也用地线进行了隔离。

    谢谢指导!

    我再做一下实验看下。板子在上海,要过段时间才能做了。也是找了好久的资料。

    就是很奇怪LMC6082和LMC6084的使用基本完全一致,但LMC6084三路运放全部失常了,LMC6082两路全部正常。因此现在怀疑自己布线有问题了。

  • 嗯嗯,建议用示波器实际测量下;

    另外,也需确认下购货渠道,以排除产品自身的问题

x 出现错误。请重试或与管理员联系。