你好,我们测电流也是像下面这种高侧测电流。Vshunt最小值是比较小的,可能只有0.5mV, 而且我们希望能测到5Mhz这种比较高频的成分。
这样的话,电流检测放大器带宽不太够(算上增益的话,更不够了)。
如果直接用全差分放大器的方案的话,带宽倒是可以满足,但好像Vos失调电压都比较大, 不像电流检测放大器这种能小到只有10uV左右。我想问一下测电流的话,只用一个全差分放大器的方案常用吗,如何解决失调电压大的问题?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
有以下思路:
1、如果不关注输入信号的直流或低频成分,可以仅使用一个全差分放大器进行交流耦合输出,因为输入失调电压属于直流分量,通过交流耦合输出可以滤除放大器引入的失调电压,且全差分放大器满足带宽要求的可选范围大一些;
2、如果关注输入信号的直流或低频成分:
(1)如果可以找到满足带宽且满足少量增益的高精度放大器(低输入失调误差),可以使用2级电路,一级是高精度放大器,对输入小信号适当倍数(带宽限制)放大,又不引入过多失调误差,第二级时全差分放大器,对前级输出进一步放大,且完成单端至差分的转换。因第一级已对输入信号进行了适当倍数放大,第二级全差分放大引入的误差会相对小一些;
(2)仅使用全差分运放,但需要通过失调电压调零电路来消除或降低输入失调电压对输出的影响。
从上分析可以知道,必须使用全差分放大电路,因为必须进行从单端信号到差分信号的转变,因此,必须面对全差分放大器的输入失调电压。之所以这样说,是因为不建议自己搭建单端至差分转换电路,电路参数很容易匹配不好,会引入更大的误差。