This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好!
电路图如附件所示,当我输入的信号Vpp为10mv,频率小于4KHz,RX1为1.7K时,输出信号会叠加一个大约为5KHz的信号。请教一下高手,能不能将此叠加的信号消除,使输出比较平滑。
示波器所抓波形见附件。通道1为输出信号,通道2为输入信号。
1. 增加或减小RX的值,噪声是否有变化? 如有变化可以如之前帖子提到的适当增加前端补偿。
2. 可以先去掉输出感性负载,如有效可以加上后级加滤波电容。
首先非常感谢各位大侠的帮忙。
方案一:增加或者减小RX的值,在频率低于5k时,噪声没有明显变化。当频率大于5K,小于100K时,噪声变化很明显,基本上看不到。
方案二:取掉输出感性负载,系统噪声没有明显变化,依然和以前一样。
方案三:增加C7电容到几十nF,电路噪声变化很小,可以忽略。
方案四:在R3和C7并联一个RC网络后,噪声还是没有变化。
另外,我的RX是用来调整输出系统的gain的。今天在测试的时候还发现一个问题,没隔一段时间,在输出信号上边会叠加一个讨厌信号,如图所示:
我个人怀疑是,电源引起的,但是断掉LM675后,测试RX1的前段,就不会有次信号,很是郁闷。
最后经过这一段时间的测试,个人认为LM675在输入频率大于5K,小于120KHZ,gain大于5,输入信号幅值大于50mv时。整个系统的频率响应比较好。
楼主您好,
在增益较低时,这种电路的稳定性较差,是这种级联电路固有的缺点,不是运放的原因。
如果您确实需要较低的增益(比如小于5),只能增加一些措施,改善电路的稳定性。
楼主您好,
在输入端增加一个或者两个RC网络是通常的解决方法,由于我没有ADI的模型,所以没法给你具体的RC值。所以只能给出调试的方法,需要您自己来调。
1,前面的建议:第一个RC中R要小于10倍的RX1,在调整C;如果还是不行,可以尝试增加第二个RC,R小于10倍的R(第一个RC),在调整C。您说调试后没改善;
2,那么,您试一下把R3 C7 以及与之并联的RC都去掉(就是把AD8599反向输入端对地的RC都去掉),在R5上并联一个RC串联网络,R=1K,调整C(从pF级往上增加),逐步查看有没有改善。
Ternence,
LM675的数据手册中有这样一句话:"The amplifier is also internally compensated for gains of 10 or greater”, 意味着LM675的增益需要设置在10倍以上。
另外,LM675是功率器件,电源退耦要求较高。在原理图上没看到电源退耦电容,可能你画在另张图上了。
另外,一个大环路中有两个运放的电路常用在要求增益很高的场合。比如有些微弱信号要求放大倍数成百上千,用一个运放时,增益带宽积捉襟见肘,不够用。这种大环路电路也只有在大增益时才会稳定。如果LM675的增益带宽积确实不满足你的要求,需要用这种电路的话,建议用仿真软件仿真,确认电路是稳定的。
Best Regards
Frank Pan
您好,Frank!
非常感谢你的讲解。首先一点,电源退耦器件我在另外一张电路图上边。经过你的讲解,现在基本上明白在LM675的应用场合了。剩下的问题,我在调试一下。谢谢!
Ternence
楼主您好,
LM675的应用在您之前的帖子Iven 已经和您讨论过,在未加外部补偿下LM675适用于G>10的场合,但在外加补偿的情况下完全可以实现低增益和较高带宽的应用。
原帖:http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/amplifiers/f/52/p/23485/78840.aspx#78840
查了一下AD8599的SPEC,属于单位增益稳定放大器,即完全补偿运放,而LM657是非完全补偿放大器。如果我们刻意增加对LM675的补偿就会对AD8599造成不稳定或震荡。这样就很难取得“平衡”。 楼主可以试着将补偿放到LM675的输入级并调节大小,或者选用单位增益运放或在更高增益下使用。