网友 jackblank 在21ic 模拟技术 论坛问以下问题:
任务:放大一个微弱信号(20k~500kHz,几百微伏),放大2000倍左右。
我的方案:采用六级1NA111运放,第一级是差分输入,每级之间有简单的RC带通滤波(159hz~759khz),能够放大1000倍左右。
问题:噪声很大,甚至把信号给淹没了,信噪比差。
请问有什么办法能消除噪声,或有没有更好的方案能实现我的任务?
附图为电路原理图。。。。我的六片1NA111是采用以前做的板子,两块拼起来的,
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
1. INA111噪声性能已经不错了,如果觉得噪声还大的话,可以试试INA128/9,INA141。
2. 你那个电路的链路增益分配有问题。像这种微弱信号放大,第一级甚至包括第二级,应该是低增益强滤波;主要的增益放在后面的第二级,第三级,第N级。等于说,第一级做信号的提取,增益可以只有几倍,但是滤波器的阶数可以再增加,以提高噪声抑制;第二级第三级做信号放大,增益十几倍几十倍。