This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

运放噪声消除

Other Parts Discussed in Thread: INA333, INA141, INA128, INA111

网友 jackblank  在21ic 模拟技术 论坛问以下问题:

任务:放大一个微弱信号(20k~500kHz,几百微伏),放大2000倍左右。
我的方案:采用六级1NA111运放,第一级是差分输入,每级之间有简单的RC带通滤波(159hz~759khz),能够放大1000倍左右。
问题:噪声很大,甚至把信号给淹没了,信噪比差。
请问有什么办法能消除噪声,或有没有更好的方案能实现我的任务?

附图为电路原理图。。。。我的六片1NA111是采用以前做的板子,两块拼起来的,

  • 你好,

    信号源几百微伏,很小的信号,甚至低于心电,脑电的信号。这样的信号提取是比较困难的,极容易被噪声所淹没,建议用共模抑制比高的仪表放大器(比如INA333)进行放大,后级可以用低噪声运放就行,注意电源退偶以及电路布线,有必要的话可以屏蔽。还有,工频干扰应该是最大的噪声,可以采用50Hz的陷波器处理,也可以参考ECG设计当中的“右腿驱动”原理,

  • 您好,在微弱信号处理中,要降低噪声,首先要确保信号源的噪声要低,请问您采用的什么信号源输入?建议先测一下信号源的噪声,如果信号源本身噪声就高于了要测量的信号,那么无疑是测不准确的。其次在保证信号源噪声小的情况下,选择低噪声仪表放大器或者高精度运放。

  • 尝试,把电位器换成固定值电阻。

  • 1. INA111噪声性能已经不错了,如果觉得噪声还大的话,可以试试INA128/9,INA141。

    2. 你那个电路的链路增益分配有问题。像这种微弱信号放大,第一级甚至包括第二级,应该是低增益强滤波;主要的增益放在后面的第二级,第三级,第N级。等于说,第一级做信号的提取,增益可以只有几倍,但是滤波器的阶数可以再增加,以提高噪声抑制;第二级第三级做信号放大,增益十几倍几十倍。