This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

对数放大器



前不久我的老师要我用IOG114做个对数放大的电路模块,我看了这块芯片的手册,以及TI其他几款对数放大的手册,发现它们输入都是电流型的,且电流是pA到mA级的非常小,我们平时信号输入一般是电压,且是宽范围的电压,面对这个问题,我们怎样运用这块芯片呢?

  • 您好,对数放大器必须是电流输入,这是肯定的。对于电压输入,可以通过串入较大阻值的电阻来做V-I 转换,精度精良高,否则会带来较大失真。

  • 您好,我开始也这样想过,但是如果传入大电阻,最少也得上兆欧的电阻,有这样一个问题,大电阻容易受干扰,对电路引入噪声,我最近在做个一个电路,见下图,那个某传感器电路模块部分输入的10M的电阻和5.1M,做电路画PCB布局布线时有很高的要求,并且还要对这部分采取屏蔽,不然会有很大的干扰噪声。此外,我想知道为什么大电阻容易引入干扰噪声?

  • 您好,如果使用LOG 运放来设计,必须是转成电流输入的。

    关于大电阻为何容易产生噪声,具体网上您可以搜寻一下,总结的应该会更清楚些。

    个人没有做过专门针对电阻工艺的研究,不过噪声无非有5种:shot,thermal,flicker,burst,avalanche.

    对于电阻来说我觉得肯定主要考虑:shot,thermal,flicker

    其中shot noise,即散弹噪声是导体内部带电粒子移动的随机运动产生的,与器件的DC电流成反比。

    thermal noise最重要,只要不是在绝对零度下是不会停止的,它和带宽范围,电阻大小成正比例关系,

    flicker noise属于1/f 噪声,随着f 的增加而下降,与器件的DC电流成正比,所以增加电阻可以降低1/f 噪声,但会增加热噪声,所以在大电阻上起主要作用的还是热噪声。

    我觉得用屏蔽的方式减少的噪声,仅仅是在现有的基础上尽量减少额外的干扰。