前不久我的老师要我用IOG114做个对数放大的电路模块,我看了这块芯片的手册,以及TI其他几款对数放大的手册,发现它们输入都是电流型的,且电流是pA到mA级的非常小,我们平时信号输入一般是电压,且是宽范围的电压,面对这个问题,我们怎样运用这块芯片呢?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
前不久我的老师要我用IOG114做个对数放大的电路模块,我看了这块芯片的手册,以及TI其他几款对数放大的手册,发现它们输入都是电流型的,且电流是pA到mA级的非常小,我们平时信号输入一般是电压,且是宽范围的电压,面对这个问题,我们怎样运用这块芯片呢?
您好,对数放大器必须是电流输入,这是肯定的。对于电压输入,可以通过串入较大阻值的电阻来做V-I 转换,精度精良高,否则会带来较大失真。
您好,如果使用LOG 运放来设计,必须是转成电流输入的。
关于大电阻为何容易产生噪声,具体网上您可以搜寻一下,总结的应该会更清楚些。
个人没有做过专门针对电阻工艺的研究,不过噪声无非有5种:shot,thermal,flicker,burst,avalanche.
对于电阻来说我觉得肯定主要考虑:shot,thermal,flicker
其中shot noise,即散弹噪声是导体内部带电粒子移动的随机运动产生的,与器件的DC电流成反比。
thermal noise最重要,只要不是在绝对零度下是不会停止的,它和带宽范围,电阻大小成正比例关系,
flicker noise属于1/f 噪声,随着f 的增加而下降,与器件的DC电流成正比,所以增加电阻可以降低1/f 噪声,但会增加热噪声,所以在大电阻上起主要作用的还是热噪声。
我觉得用屏蔽的方式减少的噪声,仅仅是在现有的基础上尽量减少额外的干扰。