This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

INA821: INA821单电源供电无法正常工作

Part Number: INA821

INA821在5V单电源供电或者12V单电源供电时,没有输出信号,或者输出与输入没有任何的关联

  • 您好,

    您可以附上您使用的电路图吗?

    具体检查下:

    1、元器件的焊接情况,或多测试几块板子,避免虚焊等焊接原因造成的故障;

    2、输入的信号是什么?信号幅值和频率是多少?看下是否满足运放的信号输入范围,INA821是仪表运放,仪表运放一般都有输入共模电压要求,INA821的输入共模电压见下截图和datasheet 中图51至图54

    3、输入信号幅值较大且增益设置较大,或输入共模电压不满足要求,输出就会饱和,因此也需检查下输出信号是否在INA821线性范围内

  • 我不知该如何上传图片,我的电路是希望用INA821采集整个系统的工作电流,但因为供电电源为24V,所以我把INA821放到了低端采样,采集放大GND边上的一个分流电阻的压降,但单电源下却无法正常工作,相同电路下,在改为双电源供电后,便可以正常输出了,但我任然希望可以在单电源下工作

  • 上传图片,可以直接将图片拖到回复对话框;

    或者也可以点击回复对话框下方的“插入”-->"图像/视频/文件"在弹出的对话框点击“上传”,选择需要上传的文件路径,选择文件;

    您需要采集的电流大小范围是多少?

  • 最大电流不会超过20A,我在测试小电流1A以内时,在单电源供电下无法正常输出,输出为7mV左右的固定值

  • 我尝试将输入信号极性调换,也无法解决

  • 被测回路与INA821不共地吗?我看电路图中INA821的地是AGND,被测回路是GND;被测回路需与INA821共地,否则的话,无法定义INA821的共模输入电压;

    INA821的输出公式是:

    即放大的是V+IN和V-IN的差值,因此单电源供电时,V+IN电压大于V-IN电压,输出才能正常输出,否则的话,输出的是负值,单电源供电时,INA821无法输出负值。或者需要通过VREF管脚抬高INA821的输出电压,在输出负的电压值时,其绝对值小于VREF电压,这样输出电压加上VREF电压也是正值,也可以正常输出;

    另外,注意在单电源供电时,其输出幅值范围不能完全达到电源轨,距离地电平有0.15V的距离,也就是说最小输出电压是0.15V,应用时设计的最小输出电压应大于0.15V:

  • GND与AGND通过0Ω电阻连在一起,我另外搭建了这个电路,还是不能正常工作起来

  • 如上截图,我再附一次如下,仪表运放有共模输入电压要求,INA821一般来说至少要在(V–) + 2 至 (V+) – 2V,供电电压是单电源12V的话,那么输入共模电压范围就是2V 至10V,具体范围还取决于输入电压、增益和Vref电压,可以使用Analog Engineers Calculator这个工具来设计,如下链接:

    https://www.ti.com/tool/ANALOG-ENGINEER-CALC?keyMatch=ANALOG%20ENGINEERS%20CALCULATOR

    使用方法可点击Help按钮查看;

    上图中输入共模电压是[15V/(0.003Ω+20Ω)]*0.003Ω/2,这个值小于2V,因此输出会饱和;

    关于您的应用电路,电流是1A的话,流过0.003Ω的采样电阻,电压是3mV,也不满足仪表运放的输入共模电压要求,因此输出会饱和;

    如果需要使用单电源供电的话,那么需要给输入端加一个共模电压,使采集信号满足共模输入电压范围;