This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
昨天单独测试了ths3001做的反比例放大,和三个buf634并联组成的缓冲器,测试效果正常,ths3001的增益为20db,缓冲器的增益为-1.5db。
然后今天早晨我把两级连起来之后,从缓冲器出来的波形严重失真,顶部被截取一部分,放大倍数不到两倍,并且ths3001有点发烫,请问专家是什么原因????
这是我的电路图:
这是输出波形:
第一你的输入端用一个50欧电阻接地是不是应该改为100欧接地?
第二,从你的输出波形上看,你的输入(也就是那条浅蓝色的线)包含有大量的 直流成分;如果经第一级THS3001放大后(由于是反向放大),所以它的正向应该会饱和,所以输出的上端有截止。
你可以在级联的情况下先测试一下THS3001的输出,看看是否已经变形?
果然是专家,通过一幅图就能看出这么多问题,膜拜不已,但是我不明白1:输入端为什么改为100欧姆接地,2:为什么能看出包含大量的直流成分,请不吝赐教,教教我。
级联情况下测试了ths3001的输出,跟buf634的输出波形一样,只是幅度小了一点点
我明白了,改为100欧姆是不是因为反相输入端我接了个100欧姆内阻,然后接地电阻改成100欧姆,等效电路他俩并联后为50欧姆,实现与前级的阻抗匹配?
如果前级的输出端接50欧电阻的话(或者你使用了信号线连接两级的话),你这样说是正确的
1:输入端为什么改为100欧姆接地, 这个你已经知道了
2:为什么能看出包含大量的直流成分 你可以看示波器上正负波峰根本就不对称
示波器右测刻度那里有一个浅蓝色的小三角箭头 那表明了当前的直流分量的大小
嗯,明白了,谢谢你的热心回答,我很受教,我继续做
请问我这个电路为什么输出端会有这么多的直流分量
输出端直流分量有多大啊,你可以测 下输入端波形,查下手册看看是不是失调电压什么的原因,
在正输入端加直流偏置可以将输出直流分量抵消
你好,刚才我重新焊了一个电路,单独测试3个buf634并联构成的缓冲器,输入端和输出端波形都完美,只是输入和输出含有较大的直流分量,输入直流分量为-80mv,输出为-41mv,请问这种现象算正常吗
如果你的输入含有较大直流分量的话,你应该检查的是你的输入信号,也就是函数信号发生器,看是不是打开了直流分量的开关
你可以单独看一下发生器的输出 看是否有较大直流分量
buf634失调电压正负30mv,正常,可以加调失调电压的电路,
看了,函数发生器没有直流分量
本来单独调试时ths3001的增益为18db,波形很好,但是现在级联之后增益几乎为零,并且波形被削平,自激振荡很厉害,请问为什么
有做过缓冲器的人吗,求方案啊
你好,
1、自激现象可能是因为两级级联的时候阻抗没有匹配的原因,建议你增加阻抗匹配。
2、你的信号频率是多少?要知道BUF634默认的带宽只有30M,如果频率比较大,那肯定会应为带宽的限制使得信号有一定的衰减,建议你查看634手册调整BW的相关部分,将BW拓宽,最大可以到180M
3、同时注意在进入运放前最好将直流信号进行处理,注意信号放大后的幅值与运放供电的关系。
我做的是一个宽带直流放大器,不会用buf634,调了两天了。。。。
那应该10M的频率吧最大,建议调整634的BW,多看看手册就好了
关键是datasheet我看不懂啊,都是英文
0--10M的带宽
把关键的东西看懂就够了。按我说的调整试试看,