This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

INA333: 信号放大,放大输出电压问题

Part Number: INA333

实际电路(R417、R418、R420短接;R419、R421、C817、C143、C814删除)

1、R416电阻为1K,运放放大100,当AVDD(电流表J15)电流小于1A时,运放输出(C点)电压(输入压差*100)是对的;当电流大于1A的时,输出电压就不对了,呈现负相关并且电压值也不对。运放测试时候,外围电路全都断开了,REF短接到地,VS+接到4.2V,不知道为什么负载电流不断增大的时候,运放输出就不准了?

继续测试,把VS+从4.2V改为5V,这个1A电流临界值也增大了,小电流时,运放输出是对的,也工作在线性区,但增大负载电流,测试1.6A,运放输出又不准了。

2、R416电阻改为2K,降低放大倍数,改为50。又有些许改进,电流小于1.5A时,输出是线性并且电压值是对的;当电流继续增大时,运放输出又不对了。

求助,实在不清楚什么问题导致?下一步应该怎样测试?

  • 您好,关于您的问题,

    首先输出电压的幅值是和负载电流有关系的,Figure 29给出了输出幅值随着输出电流的变化曲线。所以您可以看下线性工作时的输出电压是多少?不能正常放大时,是不是输出电压不在下述曲线的范围内。

    2. 其次就是建议您下载模拟计算器,然后针对这类INA器件的共模电压Vcm和Vout的关系,也是决定它是否工作在线性范围内的主要条件。

  • 老师,这个曲线是放大器输出电压和输出电流吧,我所说的电流是上图AVDD电流,不是同一处的电流,谢谢!

  • VS+从4.2V改为5V,这个1A电流临界值也增大了,小电流时,运放输出是对的,也工作在线性区,但增大负载电流,测试1.6A,运放输出又不准了。

    2、R416电阻改为2K,降低放大倍数,改为50。又有些许改进,电流小于1.5A时,输出是线性并且电压值是对的;当电流继续增大时,运放输出又不对了。

    您好,是的,我说的是输出电流,您提到的负载电流不是指的输出端是吗?我看到您这里提到的负载电流。

     如果供电电流的变化引起工作不正常,是否同时测下对输出电流或者输出电压的影响?

x 出现错误。请重试或与管理员联系。