This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

运放的温度特性

Other Parts Discussed in Thread: LM224

用LM224做模拟量输入检测电路,输入电压范围是0~10V,运放输入端和输出端的电阻都采用高精度,相同温度系数,运放输出经过一个精密电阻到ADC124,运放采用单端供电方式(18V),该级电路在低温(-10℃)以及常温下(不超过40℃),模拟量输入检测正常,高温(60℃)情况下,会出现模拟量检测值逐渐减小的情况,请教该问题的解决方案。

 

 

  • 建议查看3脚电压是否有变化。

  • 确定3脚上的电压是恒定的,2脚上的电压变大了,而且用一般的万用表直接量运放的引脚电压时,会导致运放的输出值跳变更大,这是不是运放本身的特性就有问题呢?

  • 还是温度系数问题。电阻的温度系数是非线性的,且在室温时最低。

    由于不同阻值电阻的材料不同;温度系数是不一样的。因此;在很高或很低温度出现严重漂移是正常现象。

    至于万用表测管脚问题。万用表介入测电压时;实质上是介入了个高值电阻。对于精密电路,会产生比较严重的误差。

    按你的原理图;接3脚测量时;相当于万用表(电阻)接入分流,运放输出降低。接2脚测量时;R5并了电阻(万用表)使得放大比例增加,输出增高。

  • 从LM224的Datasheet上面所给的参数来看,温度系数也不应该有这么大的影响,去网上搜索同类型的运放时发现所给的参数基本上都和224差不多,就觉得对高温这个问题比较无奈了

  • 在宽温度范围工作的精密运放电路,反馈电阻的比例不是那么自由的。最简单的做法是用一样规格阻值的电阻,通过串并方式获得同样温漂的比例反馈网络。

    建议如此尝试一下,定能获得意外收获。

  • 看不到你处的电路图,给出以下泛泛的建议

    - 考虑运放失调电压会随着温度变化而变化,可以选用零漂系列的放大器;

    - 不要忽视电源的影响,电源在高温下变差时,等效的失调电压会更大PSRR

    - 电阻阻值会随温度变化从而使得增益变化,电阻本身的噪声电压也会随温度变化而增加

  • 注意到您的电路是利用LM224做信号缩小处理,建议用电阻分压再经过LM224作为Buffer的方式。

    因为LM224的手册并没有给出Bode图,无法确定在闭环增益小于1时是否会出现不稳定的状况。

  • Hi Jason,

    这是同相放大电路,你是不是看错了 ?