This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LM3886作为交流恒流源使用问题

Other Parts Discussed in Thread: LM3886

使用LM3886作为交流恒流源输出1.5A电流,负载为1-2欧姆互感器,负载端可能存在20V左右工频电压,在使用过程有出现LM3886损坏的情况,分析最有可能的原因有二种,一是过流损坏;二是过压损坏。 A、过流损坏:虽有电流监测,可能是响应不够快; B、过压损坏:负载上残留的工频电压过高损坏。请问怎样才能避免LM3886损坏,新的D类放大器是否更能胜任些功能需求,可推荐一下方案。谢谢

  • AC频率是多少? 最好有线路可以提供一下看看有没有办法改进。

  • 220Hz,电路基本如下:

  • hi carter,

     线路看起来就是普通的反相放大,、只是负载电阻小所以勉强称之为恒流源吗? 这个输入信号12V,没看错的话是10倍放大?

     如果需要可以电话交流。

  • Carter Liu 说:

    使用LM3886作为交流恒流源输出1.5A电流,负载为1-2欧姆互感器,负载端可能存在20V左右工频电压,在使用过程有出现LM3886损坏的情况,分析最有可能的原因有二种,一是过流损坏;二是过压损坏。 A、过流损坏:虽有电流监测,可能是响应不够快; B、过压损坏:负载上残留的工频电压过高损坏。请问怎样才能避免LM3886损坏,新的D类放大器是否更能胜任些功能需求,可推荐一下方案。谢谢

    应该是负载的大的工频电压导致输出推挽结构的三极管pn节击穿。解决应该先找到工频出现的原因,在运放的输出加大电压肯定会出现问题,直接从根源解决问题,这能减少很多问题。

  • 这是一个有趣的例子,虽事过境迁,权且当作相互探讨交流吧。   不知有否看错,电路的增益为20,如果是这样12V的交流输入信号会使输出饱和,输出的交流信号顶部被削平,作为负载的互感器原边线圈会有直流成分通过而饱和,其阻抗就不是1-2欧姆,而是接近短路的状态。这可能会引起LM3886损坏......